This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06-Q1:是否可以交换差分信号的极性?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681017/tpd4e05u06-q1-can-polarity-of-differential-signals-be-swapped

器件型号:TPD4E05U06-Q1

该器件的数据表显示了该引脚与引脚1和2之间的 D1+和 D1-。 我的问题是-如果使用引脚1和2作为差分信号、引脚1上的正极性和引脚2上的负极性、 如果负极性在引脚1上、而正极性在引脚2上、这些引脚也可以采用相同的工作方式吗?

方框图未显示任何明显的情况、无法做到这一点。

此外、布局示例显示了这一操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    是的、您可以交换 D+和 D-。

    此致、
    Cameron