This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:为单个 INT 反馈映射多个 I/O

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680562/tca9534-mapping-multiple-i-o-for-single-int-feedback

器件型号:TCA9534

您好!

数据表中并未立即说明这一点、但是否可以配置 TCA9534、以便根据多个输入状态变化触发其 INT 输出?

我的意思是本质上是使用 I/O 扩展器、有点像或门、其中任何 P0、P1和 P2上的状态变化都可能触发 INT 输出。

不确定此器件或此系列中的其他器件是否可以实现此功能。

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、

    '其中任何 P0、P1和 P2上的状态变化都可能触发 INT 输出。'
    如果 P0、P1和 P2设置为输入并从其默认值更改为输入、则它应该已经触发一个 INT。 (如果有任何更改、则应触发 INT)

    如果您所谈论的不仅仅是像所有3个中断都必须改变才能触发 INT (如与门)、那么我们的器件不支持这一点。

    "不确定此器件或此系列中的其他器件是否可以实现此功能。"
    我知道我们的 TCA7408器件有一个默认输入寄存器、您现在可以设置默认值、如果输入从默认设置更改、则 INT 将标记。 与在启动时确定其默认值的其他器件相比、这为您提供了更多的控制(如果 P0在启动时为1、则只有一个0将触发一个 INT)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bobby Nguyen ]Hey Jim、

    '其中任何 P0、P1和 P2上的状态变化都可能触发 INT 输出。'
    如果 P0、P1和 P2设置为输入并从其默认值更改为输入、则它应该已经触发一个 INT。 (如果有任何更改、则应触发 INT)

    如果您所谈论的不仅仅是像所有3个中断都必须改变才能触发 INT (如与门)、那么我们的器件不支持这一点。  

    [/报价]

    谢谢、这正是我的问题-我希望任何输入发生变化都会触发 INT。