This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:未上电时的 MDI 输入行为

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678875/dp83867is-mdi-input-behaviour-when-unpowered

器件型号:DP83867IS

您好、TI、

其中一个器件预计能够为包含 DP83867IS 的设备断电、而另一个连接的设备仍能通电和行驶。 是这样吗? MDI 输入是否为高阻态、或者在0V 时是否表现良好? 在此情况下、DP83867IS 是否至少不会受到损坏? 或者、此器件的 MDI 侧是否需要具有 Ioff 保护的开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TI、有什么回答吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    当您提到 DP83867已断电时。 您是指 DP83867的电源浮动还是接地?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    两者;也许您可以单独处理每一个案例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boehmer、

    可以在 LP 的另一侧仍然通电的情况下使 DP83867保持断电。 此外、无论是保持电源悬空还是接地、接地还是下拉都是更好的选择。


    此致、
    GET