This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:关于 IEC60127

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678108/tps2560-about-iec60127

器件型号:TPS2560

您好!

客户 希望通过 IEC60127购买客户应用程序。
在这种背景下,我收到了以下问题。

TPS2560是否通过 IEC60127认证?
或者 TPS2560是否已获取 IEC60127的测试数据?

IEC60127
webstore.iec.ch/.../info_iec60127-1{ed2.0}en.pdf

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    我们刚刚为 tps2560提供了 IEC 60950-1 (第2版)、它能为您提供帮助。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢您的支持。
    最终产品是便携式摄像机的媒体站(媒体服务器)。
    客户希望获得用作应用的 IEC62368-1。
    您是否有可用于获取 IEC62368-1的测试数据?
    (客户从 IEC60950过渡到 IEC62368-1)

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    我有测试报告和测试证书、对您来说可以吗?
    如果是、请在此处留下电子邮件、我将通过电子邮件将其发送给您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。
    我将通知客户。

    您可以向我发送测试报告吗?
    我的电子邮件地址是:
    tsukui-y@macnica.co.jp

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    我已向您发送了认证和测试报告。
    如有任何问题、请随时回答。

    此致、
    Bob