This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:TPD4E02B04 NC 引脚和 IO 引脚

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680797/tpd4e02b04-tpd4e02b04-nc-pin-and-io-pin

器件型号:TPD4E02B04

尊敬的:

我们对 TPD4E02B04 IO 引脚和 NC 引脚有疑问。

`s 研究数据表,它 的参考 建议

IO1是恒定 NC 引脚10

IO2是连接的 NC 引脚9

IO3是恒定 NC 引脚7

IO4是相关 NC PIN6

如果

IO1是相关 NC PIN6

IO2是连接的 NC 引脚7

IO3是恒定 NC 引脚9

IO4是恒定 NC 引脚10

它能`s 吗?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、TPD4E02B04在该配置下仍能正常工作、但在 PCB 设计中几乎无法进行布线。

    此致、
    Cameron