This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV:集成了电平转换器的 TRx

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680352/tcan1051hv-trx-with-level-shifter-integrated

器件型号:TCAN1051HV

尊敬的同事:

我的客户需要一个集成了电平转换器的 TRx、在该板上他已经在使用 TCAN1051HDR。

有什么建议吗?

非常感谢、

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、传真:

    您是否考虑过 TCAN1051HV? 它有一个"VIO"逻辑电源引脚、用于实现电平转换功能。 (例如、如果您向 VIO 施加3.3V 电压、TXD/RXD 逻辑电平将以3.3V 而不是5V 为基准。)请告诉我您是否需要其他器件。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、是的、这是正确的器件、非常感谢! 传真