This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:充电兼容性

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810A-Q1, TUSB319EVM, TPS25810, TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679281/tps25810-q1-charging-compatibility

器件型号:TPS25810-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25810A-Q1TUSB319EVMTPS25810TPS2514A

您好!

 我想报告我的一位客户检测到的此问题:

基本上、无论是您的评估板还是我们的板载实施、我们都只面临 USB-C Samsung 智能手机的主要问题。

我们使用的是 TUSB319EVM 评估板(因为目前没有 TPS25810EVM)、它与 TPS25810A 非常相似、但没有集成的电源开关。 我们的设计遵循 TPS25810A-Q1参考。
我们从参考中跳过的唯一部分是用于 USB 电池充电的传统模块、因为我们目前只对 USB-C 支持感兴趣、 我们测试的三星智能手机符合最新的 Type-C 标准(甚至支持 PD)、因此它们不能与传统芯片配合使用。

 

具有 USB-C 的三星智能手机(我们尝试了许多不同的 S8和 S8+)在连接电缆时会向用户显示"低速充电"弹出窗口(告诉用户仅使用原始适配器)、通过监控充电电流、我们可以确认其几乎为零。
从用户体验的角度来看、这是非常糟糕的、当然、因为充电不起作用。 D+和 D-短接也会导致 S8和 S8+电话开始充电、但这是因为它使用的是旧的 USB 电池充电标准、而不是 Type-C 所有其他经过测试的智能手机(Xiaomi、LG、OnePlus ...) D+和 D-保持悬空时不会出现任何问题。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Umberto、

    那么、客户在 tps25810A-Q1上发现了问题、而您在 TUSB319上重复了问题?
    2.您的描述非常清楚、我将尝试在实验室中找到要测试的 S8电话。
    3.如果我找不到手机、您能尝试获取810EVM 进行测试吗?

    谢谢你。
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

     客户使用 TUSB319 EVM 测试了 Samsung 手机 、发现了兼容性问题、并假设 TPS25810A EVM 也会出现这种情况、因为它们具有相同的内核;他现在没有任何 TPS25810 EVM 可供测试、也许我可以为他订购一个。

    我没有要测试的 EVM 和 Samsung 电话。

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

     修正:客户也使用自己的电路板测试了 TPS25810器件、发现了相同的问题。

    请告诉我何时可以复制此测试以验证这种情况。

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Umberto、

    我找不到要测试的 Samsung S8电话、但我使用 Google Pixel2进行测试。

    当 CHG=1、CHG_H=0时、cc 功能广播为1.5A、Google Pixel2充电电流为1.5A。

    当 CHG=1、CHG_H=1时、cc 功能广播为3A、Google Pixel2充电电流为2A。

    因此、我认为 TPS25810应该没有问题。 三星 S8是否可能不支持 CC 广播充电(但支持 PD)?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我们知道、市场上的大多数智能手机虽然具有 Type-C 端口、但不支持 Type-C 广播充电。 例如小米、华为、努比亚等、它们确实有 Type-C 端口、但它们使用 BC1.2或其他方式进行充电、但不使用 Type-C 广播。 因此、这就是我认为 Samsung S8不支持 Type-C 广播充电的原因。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     客户 使用仅实现 USB PD 的其他电源(例如适用于 MacBook 的 Type C 或不支持 QuickCharge 的其他 USB Type-C PD)对 Samsung S8和 S8+进行了测试。 在这两种情况 下,智能手机都可以正确协商并进入快速充电,通过 CClines 读取电源支持的配置文件。

     在 所有 Xiaomi/Oneplus 和 Huawei Type-C 上使用 TPS25810进行的测试均可根据所选配置文件激活充电。

    但是,由于三星是最畅销的企业之一,因此确保三星也能得到支持是非常重要的。

    您是否找不到三星手机进行测试、我们最终确定了情况?

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Umberto、

    抱歉、我们在此处找不到要测试的 Samsung S8/S9。

    我们的 TPS25810符合 Type-C 标准(通过 Ellisys 测试)、可以3A 的广播速度为 Macbook 充电。 在您的客户测试中、Samsung S8支持 type c PD 充电并不意味着 Samsung S8必须支持 type-c 广播充电。 Type-C 广播充电为器件提供5V 1.5A 或5V、3A、但 PD 可以提供更高的电压和高达20V 5A 的电流。 它们不同、TPS25810仅支持 Type-C 广播充电、而不支持 PD。 手机可以支持 PD 充电、这并不意味着它必须支持广播充电。

    您客户的最终产品是自动 USB 充电器吗? 如果是这种情况、我们是否可以将 TPS2514A 与 TPS25810并联?
    在实际情况下、Type-A 电话可能使用 Type-C 转 Type-A 电缆。
    如果您有 BC1.2/Divider/Samsung 模式充电器、它可以支持市场上最常用的电话。

    此致、
    Bob