This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ds125df1610

Guru**** 2392605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680028/ds125df1610-ds125df1610

器件型号:DS125DF1610

您好!  

 我按照程序操作。 是的、它可以锁定到1.25G。 谢谢

我有另一个问题、您的芯片锁定时间小于100ms。 当我遇到大约30毫秒的中断时、是否可以冻结 CDR?  

否则、我的开关时间将超过50ms。 现在、我测量结果大约为168ms。 这似乎毫无意义。 最大值应为100ms + 30ms。 我使用3.072G 对其进行测试。

它是否有任何设置可以在短时中断时使 CDR 冻结?

TI 是否有其他芯片可以缩短 CDR 时间?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    您能描述中断事件吗? 是 LOS (信号丢失)事件、还是插入了其他一些噪声信号? 为了帮助我们更好地理解、请告知我们是否有方框图或示波器截图可供您分享以描述此问题及其测量方法、以便我们更好地了解您看到的内容。

    没有与"冻结 CDR "相关的特殊设置、以缩短产品中断时间。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    有两种方法可以缩短 CDR 锁定时间:
    1)。 使用具有较少分频数的设置。 请参阅数据表表表表18。 例如、对于0x2F[7:4]=0x06的除数设置、器件会经历一个除数设置、这会缩短 CDR 锁定时间。
    2)。 其次、器件会通过不同的 CTLE 设置-寄存器0x40至寄存器0x5F -来优化传入眼图张开度。 因此、如果优化的 CTLE 设置为例如0x040、则器件不必执行其他设置-这会增加整体锁定时间。

    此致、Nasser