This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:恒定电流吸收器?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4511B, ULQ2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679705/ulq2003a-constant-current-sink

器件型号:ULQ2003A
主题中讨论的其他器件:CD4511B

通过二极管和电阻器使用适当的偏置、如果存在一个或两个二极管、则 ULQ2003A 可以用作恒定电流吸收器(无论适当偏置需要多少电流)   从每个输入到接地的电阻值、以及从 CD4511B 7段显示驱动器2的输出端的适当值电阻器、直接驱动共阳极显示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否分享您在这里想要实现的目标的图表或原理图? 通过了解电压并设置适当的电阻器、可以使用该器件驱动 LED、因此您可以在此处使用类似的逻辑。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上在 DigiKey 上找到了一个 LED 串联电阻计算器、我找到了合适的值。