This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:第2代和第3代 SATA 链路

Guru**** 2631725 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679481/ds125br800a-sata-gen2-and-gen3-links

器件型号:DS125BR800A
主题中讨论的其他器件:DS125BR820

您好!

在客户的系统中、总长度约为一英尺、但会经过大量互连。

  • CPU -- 板对板 -- 转接驱动 器-- 板对板 -- PCB 柔性电缆 -- 板对板 -- 转接驱动 器-- 外部连接器  -- SATA 背板插座 -- SSD
    • 他们以前使用的是 DS125BR820,但我们根本没有得到任何 SATA Gen 3链接。
    • 然后、由于引脚和封装兼容性、它们移至 DS125BR800A、在第3代中可以连接和执行、但第2代将不再工作(或存在其他功能问题)

客户可以采取哪些步骤来排除和解决这些错误? 谢谢!

此致、

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在此应用中、单个转接驱动器就足够了。  除了所有其他通道段之外、此空间中还有两个通道段是问题的可能原因。

    由于 DS125BR800A 目前在系统中、因此我们应该从它开始。  

    客户如何控制该器件?  

    如果它是寄存器控制、请转储所有寄存器。

    如果是引脚控制、请发送显示所有配置引脚设置的原理图

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您的快速帮助。
    客户的设计使用适用于两个 SATA 转接驱动器的 EEPROM

    不过、目前工程师正在引脚模式下进行实验、以简化故障排除。

    我已通过电子邮件向您发送了他们的 CFG 文件和引脚设置、以保护您的隐私。 请随时在论坛上回复。

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    由于此主题已脱机、Lee 和我将认为它已在论坛中得到解决、并继续脱机讨论。

    谢谢、

    Michael