This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:抖动太高

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680318/onet1130ec-too-high-jitter

器件型号:ONET1130EC

你好
ONET1130EC 具有36ps 的抖动、CDR 的开启没有任何效果。

还有另一个我们需要指出的问题。 后前(标记为橙色箭头)有显著变化。
如何调整 ONET1130EC 以增加抖动并改善后视?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    此处报告的抖动似乎远高于 ONET1130EC 发送端的预期值。 我怀疑 Tosa 会增加显著的额外噪声-您是否查看过直接从 ONET1130EC 的 TXOUT+引脚传出的电眼?

    请将 TXOUT+引脚的眼图和相应的驱动条件(偏置电流和 TXMOD 电压值)发送给我的电子邮件。 请查看您是否可以在不同的驱动条件(较低/较高偏置和 TXMOD)下捕获结果。

    由于抖动非常高、我相信此处 CDR 的影响并不明显。

    谢谢、
    SRI