This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD96:RS-485总线供电

Guru**** 2696345 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00527, SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680381/sn65hvd96-rs-485-power-over-bus

器件型号:SN65HVD96
主题中讨论的其他器件:TIDA-00527

回复:

TI Designs: TIDA-00527
RS-485总线供电

SN65HVD96

您好!

请提供有关 RS-485总线供电电路板示例所实现的最大距离、功率和数据速率的详细信息、以及推荐的电缆类型。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卜杜勒  

    数据速率约为10Mbps。 它具有较低的端限值、因为它的信号是交流耦合的。 在注释中、仅使用3.3V 电源、但很明显、这可能会更高、如10~20V。 电缆是双绞线、大约10英尺。 类似地、距离可能会更长。 设计是为了证明这一想法。 您的应用是否有任何特定要求?

    此致、

    Hao