This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:1.8V 主器件的 VCC

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680522/tca9548a-vcc-for-a-1-8v-master

器件型号:TCA9548A

您好!

我对具有1.8V 主器件和3.3V 从器件的 TCA9548A 上的适当 VCC 有疑问。 VCC 为2.5V。 我使用了以下帖子中的示例2来设置该电压。

e2e.ti.com/.../636174

我的理解是、2.5V 可以。 不过、在查看设计时、我发现对于 A0-A2、SCL、SDA 和/RESET、VIH 为0.7 x Vcc (数据表的表6.3)。

现在、0.7 x 2.5V 是1.75V、这太接近主器件的1.8V。

首先、我想知道我在这项分析中缺少什么。

另一方面、我想知道如果我将 VCC 设置为1.8V、是否会降低性能、因为这样我就可以省去/RESET 线路的电平转换器(1.8V > 2.5V)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    "有一个问题、我想知道我在这项分析中缺少什么。"

    您的分析正确、具有1.8V 上拉电阻的主总线非常接近器件的 VIH。 借助强大的上拉电阻器、您可以实现这一功能。

    在您从先前示例中得到的3V Vcc 下、1.8V 电压将无法满足 VIH。 您计算出的3V 最大值是为了确保主通道和辅助通道之间的导通 FET 不会部分导通。 (如果发生这种情况、则所有通道上的上拉电压都会稍微下拉)。 我在这里的仿真中运行了这方面的一个示例:

    "另一方面、我想知道、如果我将 VCC 设置为1.8V、是否会降低性能、因为这样我就可以省去/RESET 线路的电平转换器(1.8V > 2.5V)。"

    使 Vcc = 1.8V 意味着低电平从一侧传递到另一侧需要更长的时间。 因此、从本质上讲、它将从高电平向低电平转换产生较小的传播延迟。

    这里的原因是2.5V (Vcc)时的栅极电压和1V 时的阈值电压(Vth)意味着通道(主通道或附件通道)需要至少下拉至1.5V、因为另一侧开始下拉。

    在栅极电压为1.8V (Vcc)且阈值电压相同的情况下、重新执行此示例。 此示例中、下拉电压是其他通道上的信号开始下拉之前的0.8V。

    这两个示例的差异是0.5V、当您下拉时非常快(纳秒级范围)。 我唯一能想到的另一件事是、由于栅极电压较低、我们将看到更大的 RDS (通道之间的阻抗)、这不会真正导致任何问题、除非您将其与一个缓冲器配对、该缓冲器具有连接到这些通道中的一个静态电压偏移。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    首先、非常感谢您的快速响应。

    关于第一个答案、这些示例是否取自应用手册? 如果是、则应用程序。 请注意、应进行更正、因为它会使用户出错。 在我的用例中、它只能勉强工作、但如果遵循3V 或甚至2.7V VCC、它们将不会根据规格使用该器件。

    关于第二个答案、我不确定我是否完全关注您、但我将深入探讨。 无论如何、在我的案例中、将 IC 与1.8V 电压相结合似乎是可以实现的。 如果需要、我甚至可以将 SCL 降低到100kbps。

    再次感谢。

    较旧。