This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:DS90C387A 输出信号 VS 和 HS

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680325/ds90c387a-ds90c387a-output-signal-vs-and-hs

器件型号:DS90C387A

您好:

使用 DS90C387A 作为 TTL 到双路8位 LVDS 输出时、它 将产生 两个通道 VS 和 HS 信号(一个通道用于 A0

到 A3以及一个通道用于 A4到 A7)或者一个通道 VS 和 HS 信号用于 A0到 A7,I 在数据表中找不到此信息。

?我的调试,如果它是两个信号的输出、那么我怀疑一个通道‘信号将是默认的,是可能的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是什么模式? 单像素还是双像素?