This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2141:是否禁用 LDO?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2141, TPS2001D, TPS2065D, TPS2553, TPS2552, TPS2069D, TPS2069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679329/tps2141-disable-ldo

器件型号:TPS2141
主题中讨论的其他器件: TPS2001DTPS2065DTPS2553TPS2552TPS2069DTPS2069

大家好、

有关 TPS2141 LDO 功能的问题。 由于 LDO 具有单独的使能线路、我可以禁用 LDO 并单独使用开关吗? LDO 引脚是否应连接到 GND?

此外、对于没有 LDO 的负载开关、您还有其他类似 TPS2141的建议吗? 我之前看的是 TPS2001D 和 TPS2065D、这些建议是否正确?

感谢您的帮助、

Arthur

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur、

    很抱歉、我不确定 TPS2141的行为、因为 TPS2141不是我们产品线的产品。 我建议您为 TPS2141打开另一个线程、以便将其分配给该产品线的工程师。

    就电源开关而言、我们的产品线有许多不同类型的电源开关。
    TPS20XX 恒定限流电源开关(如 TPS2001D 和 TPS2065D)。
    TPS255X、可调节限流电源开关(如 TPS2553、TPS2552)。
    3......
    所有这些部件都具有接地短路保护和其他功能。 有关详细信息、请参阅数据表。

    如果您有详细要求、您可以告诉我、我将尝试找到适合您的器件。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。 您知道该器件属于哪一产品线吗? 当我查看 ESP 上的 SBE-Lookup 时、发现该器件属于电源接口。

    感谢您的建议、我将告诉您客户是否有更详细的要求。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur、

    很抱歉、我知道该器件在我们的产品线下。 这个部分是从其他组合并的、这是我们第一次遇到有关这个部分的问题、希望您能理解。 我稍后会回答您的问题。

    谢谢、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur、

    你是对的。 如果您只想使用 TPS2141的开关、请通过将 LDO_EN 连接到 GND 来禁用 LDO、并通过将 SW_EN 连接到 GND 来启用开关。

    下面是 USB 电源开关和充电控制器的有用选择指南。 希望它对您有所帮助。 如果您无法访问该链接、请将您的电子邮件留在此处、我可以将此选择指南发送给您。 www.ti.com/.../slyt509e.pdf

    根据我的理解、TPS2069D 应靠近 TPS2141。 电流限制:2141为1.3A、2069D 为1.5A;两者均具有输出放电、UVLO 和热关断功能。 TPS2069还具有与2141中的低电流限制模式和 SW_PG 对应的软启动和故障信号。 有关详细信息、请参阅选择指南和数据表。

    我们的产品系列具有多种电源开关、尤其是对于 USB 应用、希望您能找到满足您的要求的电源开关。

    如有任何问题、敬请提问。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您跟进此问题并获得解答。 这个问题已经散发了几个星期,所以我真的很感谢大家的回答!

    如果我对该器件有任何疑问或疑问、我会继续跟进。

    谢谢、
    Arthur