This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:电流限制故障未置位

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678816/tps2553-fault-not-asserted-for-current-limit

器件型号:TPS2553

您好!

我将在我们的应用中测试 TPS2553、我们已将电流限制阈值设置为1.5A。  我可以连接一个恒流负载、并将其增大到超过阈值。  TPS2553似乎能够正确检测电流限制并限制输出、但不会将 FAULT#输出置为有效。

我认为数据表描述了这种行为、那么什么可能是错误的?  我之前曾提出过一个问题、即器件未能针对其通告的反向电压保护功能将故障置为有效。  这是另一个不适用于此器件的示例吗?

分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shareef、

    VIN 纹波可能是原因。 我想您的应用的 TPS2553输入电压电源是直流/直流转换器、对吧? 如果是、您能否采取以下行动:
    1、监控输入电压纹波、检查纹波的程度。
    2.使用直流电源为 TPS2553提供 Vin、并检查故障是否会在电流限制条件下造成损坏。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    不过、感谢您的关注、我发现了我的问题。 测试时出现用户错误。 我们的软件堆栈似乎在我测试的两个产品之间发生了变化、而最新的模型在发生故障时会禁用并重新启用 USB 开关。 我正在寻找 FAULT#是否被置为有效、是否错过了它在高频率下切换。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shareef、

    了解它很好。 如有任何问题、请随时联系我们。

    此致、
    Bob