This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041带宽

Guru**** 2961970 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680107/tusb8041-tusb8041-bandwidth

器件型号:TUSB8041

大家好、

我的客户正在使用 TUSB8041、他对带宽有两个问题、如下所示:

  1. 假设 USB 带宽为5Gpbs、那么 P1、P2、P3和 P4的带宽是多少? 不使用 P3和 P4时、P1和 P2的带宽是多少?


2.将另一个 USB 集线器连接到 P1时、带宽是多少? 在执行此操作时、我们应该注意什么?


非常感谢!

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨波

    TUSB8041用作 USB 从设备、因此总带宽由主机控制器决定。 USB 集线器对主机透明、主机为每个端口分配适当的带宽。 此外、每个端口上的带宽或整体吞吐量由主机控制器和端口上 USB 设备准备发送数据的速度的组合决定。 这适用于第一种情况和第二种情况。

    在第二种情况下、两个 USB 集线器对主机透明、并将适当分配资源。 但是、USB 2.0和 USB 3.0数据线都必须连接到 P1和 TUSB8041、以便 P5 - P8支持 USB 2.0和 USB 3.0器件。

    USB 高速/全速/低速(USB2.0)和 USB 超高速(USB 3.0)占用不同的线缆、因此 USB 2.0线路上的带宽分配不会影响 USB 3.0线路上的带宽分配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、"除了每个端口上的带宽或整体吞吐量由主机控制器和端口上 USB 设备准备发送数据的速度的组合决定"是什么意思? 你能举个例子吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    主机控制器将决定数据的传输速度、USB 3.0的传输速率高达5Gbps、 但是、如果慢速器件每隔10秒通知主机它已准备好进行数据通信、则即使数据的发送速度很快、从拉电流到灌电流的总数据吞吐量也会降低。