This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:禁用 VBUS

Guru**** 2592190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6598X-CONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678440/tps65982-disabling-vbus

器件型号:TPS65982

您好!

我的客户有以下问题:

我们有一个设计、其中 PD 控制器的 VBUS 电源不能在不关闭整个器件的情况下关闭。 如果 VBUS 打开、则连接到 Type C 端口的外部器件保持通电状态。 因此、我们尝试通过禁用端口来禁用电源。 一种方法是将位 b'111写入寄存器0x28的位2:0。 这在基于1.11.5固件的固件映像上似乎可以正常工作、但在1.11.0上失败(不执行任何操作)。
现在、我们拥有一定数量的器件、客户无法轻松地更新它们-所有器件均使用1.11.0固件
是否有办法在1.11.0固件版本上禁用 VBUS 电源(通过任何方式)?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuchen、

    很抱歉您遇到问题。 1.11.5和1.11.0固件是固件的旧版本,不再使用。 我们强烈建议针对您的应用程序更新到最新的固件版本1.12.07 (GUI 版本3.11)。 您可以从 TI 网站下载“TPS6598X-CONFIG”并使用最新固件。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"  

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢您的反馈。 我的客户手中已经有许多器件、因此无法轻松地将这些器件更新为最新的固件。 在这些情况下,您能帮助我确定在 FW 1.11.0上禁用 VBUS 的最佳方法吗? 谢谢!

    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    固件1.11.0在两年多前发布,不再受支持。 我们仍然强烈建议更新到最新的固件版本1.12.07 (GUI 版本3.11)。 针对您的情况、您可以尝试将 I2C 引脚连接到 FTDI 板、并刷写可能有所帮助的最新固件。

    每个季度都会发布新的固件版本、您可以始终建议客户更新到最新版本、以避免出现意外问题。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuchen、

    您无法更新固件、但能够通过 I2C 与器件通信? 如果是、可能有一些选项。  

    • 发出 GAID 4CC 命令以冷复位982
    • 通过发出 HRST 4CC 命令发送 PD 硬复位

    正如 Hao 提到的、最好迁移最新的固件。  

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您能帮助我了解这将实现什么? 我参考了 TRM 的第4.3.2节和第4.6.12节,但我仍然无法完全确定预期会发生什么。 谢谢!

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    • PD 硬复位将移除 VBUS
    • 将重置器件

    Jacob