This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546可驱动5V/3A 电流、超出规格。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS25810, TPS2514, TPS2511, HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679529/tps2546-tps2546-can-over-spec-drive-5v-3a-current

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2547TPS25810TPS2514TPS2511HD3SS3220

大家好、

由于客户需要 BC1.2功能和5V/3A,但2546 Iout 最大值为2.5A。

我们是否知道 TI 2546能够超过规格驱动5V/3A 电流。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有两个问题要问。
    1.我可以问什么器件在3A 时使用5V 电压? 这不符合 BC1.2标准、因为它只允许高达7.5W (5V/1.5A)的功率。
    2.正在使用哪种类型的适配器? 是传统器件还是 USB Type-C? USB Type-C 的最大功率输出为15W (5V/3A)、这正是您想要的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    已与客户核实您的问题。
    客户可以使用 TPS2547吗?
    具有负载检测功能的 USB 充电端口控制器和3A 电源开关
    www.ti.com/.../tps2547
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它适用于 Type C 数据端口(5V/3A)、需要支持 BC1.2。 有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 TPS25810。 这是一款 USB Type-C DFP 控制器、在电流为3A 时的拉电流能力为5V。 为了适应 BC1.2检测、您需要在 TPS25810旁边使用单独的器件。

    如果您在通过 BC1.2连接到传统器件时不需要担心传输数据、我建议使用 TPS2511或 TPS2514作为与 TPS25810连接的器件。 以下是一个参考设计链接、可满足您的需求。

    如果您确实希望从传统器件传输数据、我建议使用 TPS2547作为与 TPS25810连接的器件。 您将以类似方式将 TPS2547连接到上述设计中的 TPS2514

    如果您的问题得到了解答、请单击此选项解决了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。
    客户是否可以使用 HD3SS3220+TUSB2547?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 TPS2547吗? 如果是、我不明白为什么这两个器件不能一起使用。 但是、HD3SS3220被分配给与我所处的组不同的组。 我建议关闭此主题、并与他们的团队一起验证这两个部件是否可以相互使用。 他们可以告诉您我告诉过的内容、但他们也可以推荐我不知道的其他器件、该器件可能与 HD3SS3220更兼容。