This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141、用于 eDP、电缆长度为1.5米

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680285/sn65dp141-sn65dp141-using-for-edp-with-1-5-meter-cable-length

器件型号:SN65DP141

您好!

我们计划将 SN65DP141用于我们的新设计。 我们的信号是 eDP 而不是 DP、并在拉电流和灌电流之间寻找1.5米长的电缆。 它是否支持1.5米电缆长度的这一要求?

此致、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    如果您符合 eDP 的 VOD 规格、则 SN65DP141应适合您的应用;如果不符合、您可能需要考虑使用 SN65DP130来校正 VOD。