This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:如何测试 BC1.2与 TPS2544配合使用?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680299/tps2544-how-to-test-bc1-2-work-with-tps2544

器件型号:TPS2544

您好!

客户询问了如何验证 BC1.2与 TPS2544配合工作? 谢谢你。

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、您好!

    感谢您在 E2E 上发表您的问题。 您可以使用旧电话或任何其他 BC1.2接收设备。 您将需要在以下连接上连接示波器。

    - VBUS

    - DM_IN

    - DP_IN

    - I_OUT (来自 VBUS 的电流)

    您将查看 D+和 D-线路上显示的信号、以验证 TPS2544处于的模式是否正确。 我将举例说明您是否尝试测试和验证 CDP 模式。  这是 BC1.2规范中的一个 CDP 时序图示例。 便携式设备通过在共享 D+线路上发送信号来启动对话。  源器件会检测到这一点、并在 D-线路上发回响应。 便携式设备接收到此响应、并验证 D+和 D-线路是否未短接在一起(DCP 模式)、它会通过 D-线路发回另一个信号。 源器件通过 D 线接收此信号、但不发回响应。 由于便携式设备从未在 D+线路上收到过信号、因此它知道 D+和 D-线路未短接在一起、因此处于 CDP 模式。

    对于 DCP、便携式设备将在 D+和 D-上接收信号、因为它们短接在一起。 对于 CDP、它根本不会接收返回信号、因为 D+和 D-线路未短接在一起、源器件也不会发回响应。

    如果您的问题得到了解答、请单击此选项解决了我的问题。