请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680439/tlk6201ea-output-swing
器件型号:TLK6201EATLK6201EA 的数据表将 VOD、差分数据输出电压摆幅指定为800mVp-p
这是针对输出的一个桥臂(DOUT+还是 DOUT-)、并且由于它以峰峰值幅度给出、这是从一个桥臂的 P 布线中减去的 N?
或
这是针对 DOUT-从 DOUT+中减去的电压吗?
此外、我希望与标准1.8V LVDS 接收器(Virtex 7)连接。 如果我对该输出进行交流耦合、我是否能够直接驱动到标准 LVDS 接收器?