This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:数据表版本 C:新的捆绑引脚?

Guru**** 2926360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679717/dp83822h-datasheet-revision-c-new-strapping-pin

器件型号:DP83822H

你(们)好

在数据表修订版本 C (2018年4月)中、引脚24 (LED_1/GPIO1)变为自举引脚、如第7页的表所示。 (旧版本中不是这样)。

可以找到以下内容:

'当不被用于防止自举至模式2或模式3时、这个引脚必须有一个下拉或上拉外部电阻器。'

我的问题:

哪个自举功能具有此引脚? 在捆绑引脚说明表(表11)中、未描述此引脚。

此外、存储自举信息(0x0467和0x0468)的两个寄存器在此数据表修订版中不会更新引脚24自举信息。

引脚24真的是自举引脚、还是引脚说明中的问题?

如果它是自举引脚、此自举背后有什么功能?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    引脚24具有自举引脚、但仅用于 TI 内部用途、因此数据表中未提及。  

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geet。

    谢谢你。
    此引脚上的自举值有多重要? 如果我们将模式设置为1/2/3/4、会发生什么情况?

    此致、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    器件可能会在高温下以非功能模式引导。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、必须选择模式1或4、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。