This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848LFQ:MDIO 上的上拉电阻值

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680097/dp83848lfq-pull-up-resistor-value-at-mdio

器件型号:DP83848LFQ

您好!

在 DP83848LFQSQ 的数据表中、建议使用1.5k 的上拉电阻器。

是否可以改用2.2k 上拉电阻器?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    对于 MDIO、我认为可以使用2.2K。 您可以尝试一下。 对于搭接、器件需要精确的电阻。

    此致、
    GET