This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:EOL

Guru**** 2901870 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680000/tusb542-eol

器件型号:TS3USB3000TUSB542
主题中讨论的其他器件: TUSB542
您好!
我正在寻找 TUSB542、TS3USB3000 IC 的预期 EOL 和支持。
请您提供有关此芯片的信息、并提供未来几年中在我们计划将此芯片集成到我们的设计中时这些产品支持持续时间的信息。
这些产品是否与医疗应用兼容?
 
谢谢、此致、
Nishmitha  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不会将器件停产、除非该器件已有3年的客户。 这些器件不是专门针对医疗应用而设计的、但如果 TUSB542、TS3USB3000满足医疗应用的所有要求、它们可用于医疗应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的确认。

    此致、
    Nishmitha