This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:EOL

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679992/lmh0344-eol

器件型号:LMH0344
主题中讨论的其他器件: LMH0302
您好!
我正在寻找 LMH0344、LMH0302的预期 EOL 和支持。
请您提供有关此类 芯片的信息、并提供未来几年中在我们计划将这些芯片集成到我们的设计中时这些产品支持持续时间的相关信息。
这些产品是否与医疗应用兼容?
 
谢谢、此致、
Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计划将 LMH0344或 LMH0302置于 EOL 状态。

    这些器件 包含在 标准 TI 协议中。

    www.ti.com/.../stdterms.htm

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您确认 EOL。
    您能不能也确认我的医疗应用。 LMH0344和 LMH0302是否能够支持医疗应用?

    此致、
    Nishmitha