This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2054:EOL

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679983/tps2054-eol

器件型号:TPS2054

您好!

您能否为我提供 TPS2054BD IC 的预期 EOL。  

我们计划将这些芯片集成到我们的设计中、并想知道是否有可能在 near 功能中出现生命周期结束问题。

这些 IC 是否适用于医疗应用?

谢谢、此致、

Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishmitha、

    TPS2054BD 目前尚未停产计划、因此在不久的将来不会出现停产问题。

    此器件可用于医疗应用。 数据表中的工作条件范围很清楚、希望它能满足您的要求。

    谢谢。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的确认。

    此致、
    Nishmitha