This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我找不到德州仪器的 SN79518数据表!!!

Guru**** 2925590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55452B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676961/i-cannot-to-find-sn79518-datasheet-from-texas-instrument

主题中讨论的其他器件:SN55452B

你好!

我在 Allen&Bradley 的旧工业 PLC 中遇到问题。它的年龄超过20岁。 我想问题是 TI 的旧驱动程序在 DIP-8中命名为 SN79518P。

但我在互联网上找不到有关此芯片的任何信息:-(.

有人能告诉我我我的串行方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、  

    该器件在1998年被指定为停产。  您可以在我们的停产器件供应商 Rochester Electronics 网站  上找到相关信息:https://www.rocelec.com/search?q=sn79518 。  

    在您的服务中、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Leonard!
    非常感谢您的帮助!
    但我在提到的网站上看不到任何规格:-(
    您能否向我发送适用于类似瞬变器的 SN79518数据表或数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想从归档的德州仪器(TI)中获取 SN79518P 的数据表,并推荐 SN79518P 与 TI 的其它转换器兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:  

    我们一直在许多地方搜索有关该器件的任何信息。  由于20多年前已被淘汰、这带来了一个挑战、但无论如何、我们仍在寻找获取任何可用信息的一切可能途径。   

    我想知道您是否联系过 Allen-Bradley?  使用此器件的 PLC 的器件型号是多少?  您是否有可以分享的原理图?  这将有助于查找替代器件、从而了解其在设计中的实际使用方式。  SN79518有可能是一个定制或带有私人标记的器件、如果我们能够看到它在电路中的使用方式、也许我们可以看到一个等效的标准目录。  

    为了澄清一点、您是否已经在这些 PLC 中发现了一些有缺陷的器件、并且想要更换 IC?  如果是、您可以从 Rochester Electronics 购买实际器件、因为他们有超过140、000件库存! (请注意、我向 Rochester 发送了数据表请求、到目前为止、他们还没有找到任何数据)。  

    我(和3个其他人)正在继续查找任何可用信息、一旦我找到信息、就会立即将其发送给您。  

    感谢您的耐心等待。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、  

     我们尚未完全验证这一点、但根据我们能够跟踪的内容、我们认为 SN79518与 SN55452B 相同。  假设您有 PLC 的原理图、请查看这是否与以下功能匹配:  

    e2e.ti.com/.../SN55452B_5B00_slrs021a_5D00_.pdf

    我们将继续检查这是否确实100%兼容。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

     仍在等待您提供原理图和 Allen-Bradley PLC 产品编号的消息。  我们相信我们已经重建了 SN79518器件型号创建路径、但仍不确定、因此我们需要您提供一些文档和反馈、请!

    提前、谢谢您、

    ~Leonard   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Leonard!
    非常感谢您的回答!
    请延迟我的时间! 我的工作非常繁忙。
     
    Allen&Bradley 不会向我重复有关受损模块的电路请求。
    但我们在没有任何电路的情况下修复了模块 
    模块编号:1785-BCM/C 这是 PLC-5/30冗余工业系统的备用模块。
    关于 SN79518:我喜欢您的想法、即 IC 是定制市场器件。 现在、世界各地的不同供应商销售了最后一批器件。 我想、您是对的、SN55452B 是非常接近 SN79518的模拟器件。 当我查看示波器上的图解时、我可以确认引脚的 IC 功能相同。
    现在、我们将继续在整个系统中测试模块。
    我不会向您解释模块损坏的原因、因为我没有发现任何损坏的部件、除了两个"粘滞"的继电器。
    换言之、在操作焊接/脱焊台模块后、该模块恢复了使用!
     
    非常感谢 Leonard 的帮助!
    在我们的旧设备中、TI、Unitrode 和 National Semiconductors 提供了许多过时的组件、我想将来我必须向您寻求帮助。
     
    此致
    Andrey Bykov