This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062:关于 EN 引脚的默认状态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679921/tps2062-about-default-state-of-en-pin

器件型号:TPS2062

大家好、

 

在使用 TPS2062时、VIN 连接到始终 开启的5V (USB 电源)。 和 EN1、2引脚通过上拉电阻连接到 Vcc=3.3V (系统电源)、并通过连接到 Vcc=3.3V 的单个逆变器栅极进行控制。

 

如果 Vcc=3.3V 关闭且 VIN=5V 打开、则 EN 引脚将悬空(?)

在这种情况下、EN 1、2引脚的默认状态是什么? 设备 打开、关闭或未知?

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sam Lee、

    在您的情况下、如果3.3V 关闭、EN 将悬空、因此它可能是高电平或低电平、并且不稳定。 那么、为什么不使用5V 来上拉 EN 呢?

    此致、
    Bob