This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:间接寄存器的详细说明

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679141/ds90ub964-q1-detail-description-of-indirect-registers

器件型号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ]间接寄存器的详细说明

您好!

您能否分享间接寄存器的详细说明?



我的客户希望使用通道监控器环路输出、 是的、数据表中有一些脚本信息。
如果您可以分享这些寄存器的详细信息、我们将不胜感激。

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要选择 CMLOUT、他们只需按照数据表中的说明/设置进行操作。 数据表第8.4.6节提供了一个代码示例和表。
    除了数据表中显示的内容、我们将无法提供有关保留寄存器的其他信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Palaniappan、

    好的、我看到了。 然后、让我确认快速响应。
    对吧?



    0xB2 = 1xxxxxxx:启用环路输出驱动程序
    0xB2 = 0xxxxxxx:禁用环路输出驱动程序



    0xB2 = xxxxxx1x:启用 CML 数据输出
    0xB2 = xxxxxx0x:禁用 CML 数据输出



    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    要仅按照数据表中的设置启用 CMLOUT 就足够了、无需逐位了解寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、好的。