This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:通过以太网电缆进行1Hz 信号传输

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679842/sn65hvd11-1hz-signal-transfer-through-ethernet-cable

器件型号:SN65HVD11

你好、支持者

我的客户在两块电路板之间传输1Hz 信号。  每块电路板上一个 SN65HVD11。 两个板通过 RJ45通过以太网电缆进行连接。 如果两个电路板的 GND 连接不好、SN65HVD11是否仍能正常工作? SN65HVD11是否有损坏的风险? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    只要每个节点的接地端之间的电压差不大于7V、SN65HVD11仍能正常工作。(RS-485器件通常设计为在接地电位轻微不匹配的情况下工作。 这些接地电势差会导致差分总线上出现的共模电压偏移、TIA/EIA-485标准规定收发器应在-7V 至+12V 共模范围内工作。)

    如果接地电位差非常大、则可能会发生损坏。 例如、如果节点1的接地比节点2高得多、则与节点2的接地参考相比、节点1的驱动器在工作时输出的电压也会非常高。 这可能会导致超出节点2收发器的绝对最大额定值。 请注意、如果接地端悬空(或隔离)、这一点就不会引起问题。 收发器的 RS-485引脚到接地引脚之间通常存在一些(高值)电阻、因此如果没有外部因素强制在接地之间产生电压差、则它们之间的 RS-485连接将有助于将其接地端拉近。

    供参考、您可以在本应用手册的第11节中阅读有关 RS-485接地的更多信息:

    www.ti.com/.../slla272c.pdf

    此致、
    最大