This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC184:和 SN65HVD72集成 TV/ESD 二极管规范

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680145/sn65lbc184-and-sn65hvd72-spec-of-integrated-tvs-esd-diode

器件型号:SN65LBC184
主题中讨论的其他器件:SN65HVD72

大家好、团队成员

我的通信客户正在其智能天线系统中使用 SN65LBC184和 SN65HVD72。 他们希望控制 SN65LBC184集成 TVS 和 SN65HVD72集成 ESD 二极管的以下规格、以便能够选择合适的外部保护组件。 可以帮您分享吗?

1. VRWM 反向关断电压
2. VBR 击穿电压
3. VCLAMP 钳位电压
谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    由于 IC 的内部 ESD 结构、这些 TVS 参数可能不会直接应用于 IC。 LBC184的反向关断电 压为-15V、HVD72为-13V。  大致而言、LBC184击穿电压为15V、钳位电压为33V。 请注意 ESD 事件的特性。 LBC184可以接受大约16A 的瞬态电流。 但是、如果您为 HVD72选择外部保护、 请 不要让钳位 超过16.5V。 如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao