This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA7408:TCA7408 0x09默认状态

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679838/tca7408-tca7408-0x09-default-state

器件型号:TCA7408

大家好、团队成员

在 TCA7408的数据表、第19页、8.6寄存器表中、REG09h 的加电默认状态为0x00。

但在第20页、REG 09h 的描述中为11111111b"。

问题是哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harson、

    第20页的描述不正确、应该显示0000 0000b。

    我将此更正添加到我们的待办事项列表中、以便我们稍后对数据表进行更改。

    谢谢、
    -Bobby