This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:输出时序跳转

Guru**** 2905550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS92LV18, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676774/ds25br110-output-timing-jump

器件型号:DS25BR110
主题中讨论的其他器件: DS92LV18DS25BR120

DS25BR110用于均衡/缓冲 LVDS 串行器/解串器信号、该信号在经过几米的 CAT5e 电缆布线并将输出馈送到解串器后。

以下示波器捕获显示了进入和输出 DS25BR110的串行数据。 示波器与解串器的 RCLK 同步。  请注意、输入信号看起来类似、但"不良"输出的输出在前沿具有140ps 的延迟。 脉冲计时结束相同 、这似乎是二进制事件、要么是正确的、要么脉冲缩短了140ps。   

导致这种离散移位的原因是什么?  假设均衡器用作模拟滤波器、然后是 LVDS 驱动器以恢复 LVDS 信号电平和边沿速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我不确定、但您的测量结果似乎非常接近器件输入和输出引脚。  BR110均衡器正在执行其任务、因为输出边沿明显比输入边沿更清晰。  看起来 DS25BR110输出附近有某种类型的阻抗不连续性。  

    什么是电流均衡设置?

    什么是数据速率?

    输入共模电压是多少?

    均衡器输出端的"不良信号"更窄。 只是 TPLH 看起来是不同的。

    DS25BR110应具有从输入到输出的恒定传播延迟。   

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    感谢您的快速回复。
    BR110的输出连接到 DS92LV18串行器/解串器器件、互连非常短。 我们怀疑 LV18的输入电容会在信号边沿上引起悬挂。 我一直与 LV18团队合作解决这一问题。

    对于 BR110、这些图的均衡设置为0。 LV18的工作频率为64MHz、因此串行数据速率为64x20 - 1.28Gbps。 DS25BR120通过 CAT5e 电缆驱动信号、因此应设置共模电压。 对于这些图、挤占被设置为0。 在 BR110输入端、P 输入端有一个7.8k 上拉至3.3V 的电压、N 输入端有一个5K 下拉电阻、用于设置默认逻辑状态。 如果向 BR120添加了一些预加重、解串器上的数据错误看起来会被消除(没有这种情况的图表)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们可以通过两种方法来控制该输出干扰。

    在 DS25BR110输出端的 N 和 P 信号上添加一个串联电阻器。

    2.在 DS25BR110输出端的 N 和 P 信号上直接添加一个并联电容器。  

    您是否尝试提高输入均衡以查看脉冲问题是否消失?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加3PF 电容器可消除非单调输出波形。
    Lee