请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320 您好!
我们将 TUSB320用作 UFP 器件、并具有用于测试 I2C 接口的基本电路。
MCU 是 Microchip 的 PIC16器件,我们已将同一 MCU 与多个 TI 器件(充电器、电量监测计...)结合使用。 因此、我们相信我们的 I2C 命令可以完全正常工作。
但是、我们似乎没有从 TUSB320获得响应。
随附了原理图的副本。 数据接口(INT、ID、SCL 和 SDA)连接到 MCU、我们可以通过该 MCU 运行调试器。
所有电压均经过测量并正确无误。
请提出任何建议。
此致、
Andrew