This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547 (SN1702001)输出异常

Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680059/tps2547-tps2547-sn1702001-out-abnormal

器件型号:TPS2547

您好!

客户报告 TPS2547输出异常问题。

您能否帮助检查 波形和行为是否正确? 客户想知道 EN 引脚何时变为高电平、 输出 何时变为高电平/低电平转换、 TPS2547 配置 为快速充电 还是正常充电?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、您好!

    感谢您在 E2E 上发表您的问题。 对于社区来说、下面是相关屏幕截图的图片

    这是 TPS2547的正常行为。 当 EN 被拉至低电平或高电平时、输出将跟随。 就充电而言、当 TPS2547处于 DCP_AUTO 模式时、它会确定其所连接的便携式设备的类型、以便尽可能提供最大电流。 这就是 VBUS 如图所示下降的原因、原理图中对此特性进行了说明。

    TPS2547能够提供最大3.0A 的电流、如数据表所示

    如果您的问题得到了解答、请单击此已解决的问题。