This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:使用外部振荡器初始化芯片时出现问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB4020BPHPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678514/tusb4020bi-problem-initializing-chip-with-external-oscillator

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TUSB4020BPHPEVM

你好!

我使用 TUSB4020BI 和外部 OCXO 振荡器设计了定制 PCB、但遇到了问题。 此外部振荡器(OH200-51003CF)由 12V 电压轨自供电、我还为电路的其余部分(稳压器和 USB 开关电源)提供了另一个5V 电压轨。

如果我在12V 电压轨之后(或同时)为5V 电压轨上电、则下行端口不会初始化、有时上行端口也不工作。 但是、如果我仅 在12V 之前为5V 电源轨供电、一切都正常。

相扑:

  • 在与12V 电压轨之后或同时打开5V 电压轨:芯片未初始化
  • 在5V 电压轨之后为12V 电压轨上电:芯片初始化成功
  • 初始化失败后复位芯片(GRSTZ 引脚): 芯片初始 化成功

TUSB4020BI 在上电之前收到外部振荡器的输入时钟时、似乎无法初始化。 我的电路几乎是 TUSB4020BPHPEVM 电路板的完全副本、唯一的区别是外部振荡器和稳压器。

编辑:设法找到、当从振荡器接收 XI 而没有任何其他电源轨时、GRSTZ 引脚上升至1.7V。 如果这个引脚(也许还有其它引脚)在芯片加电前有一些电压、加电时序要求将不被满足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    看起来时钟会反向驱动电压进入器件。 您可以切换到有源复位电路、以确保 GRSTz 在电源轨斜升之前不会变为高电平、或者更改加电序列。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JMMM、只订购了一些 监控芯片、以确保 GRSTz 在5V 稳定前处于低电平。

    此致、

    Luis Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    请注意、TUSB4041需要1.8V 时钟输入。 我检查了振荡器的规格、它似乎超过了 XI 引脚的最大额定值。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。 我是否可以为 XI 引脚实施分压器、或者必须选择合适的振荡器?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分压器正常。