This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:usb3.0转接驱动器

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB211, TUSB212, SN65LVPE512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679739/tusb522p-usb3-0-redriver

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB211TUSB212SN65LVPE512

您好!

我正在开发一个具有 USB 端口的 IP 摄像机。 为了提高视频信号 质量、我想添加一个 USB3.0转接驱动器。

我发现 TUSB522P 似乎适合我的应用。 由于我需要它 与 USB2.0兼容、TUSB522P 可以实现这一点吗?

或者、我应该添加另一个 USB2.0转接驱动器、如有、两个 USB 转接驱动器是否有问题?

查看 TUSB522P 的数据表时、我发现增益全部处于2.5GHz 条件下、 但理论上 USB3.0的带宽为5GHz。

这是否意味着在超高速模式下、USB3.0的 TX 和 RX 仅具有2.5GHz 的单独时钟频率?

如果有其他更好的建议、请帮助提出建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡图

    TUSB522P 仅适用于 USB 3.1、应放置在 USB 超高速线路上。 TUSB211可用于高速 USB、如果需要更多功能、我建议使用 TUSB212。

    两个 USB 转接驱动器都不应出现问题、因为它们会影响单独的通道。

    USB 3.0的运行速率为5Gbps、对应于2.5GHz 基本频率、这就是我们器件被评为2.5GHz 的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 那么、对于具有两个通道的 usb3.0转接驱动器、您还有其他建议吗?要通过 usb3.0传输提高视频信号质量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到、这些器件可以满足我的 SN65LVPE512和 SN65LVPE502x 要求、但它们都显示了 NRND 并建议使用 TUSB522P、这是一种 usb3.1转接驱动器。 您是否有其他类似 SN65LVPE512和 SN65LVPE502x 的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TUSB522P 适合您的应用、USB 3.0也可称为 TUSB522P 支持的 USB 3.1第1代。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、TUSB522P 是否与 USB2.0兼容、或者我是否需要添加另一个 USB2.0转接驱动器、如 TUSB211?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡图

    TUSB522P 仅适用于 USB 3.1、与 USB 2.0不兼容。 您确实需要 TUSB211或 TUSB212等 USB 2.0转接驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 TUSB522P 可用于 USB3.0转接驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡图

    是的、TUSB522P 还支持 USB 3.0、也可称为 USB 3.1第1代。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、非常感谢您的大力帮助。