This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 矩阵开关系统解决方案!

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679857/usb-matrix-switching-system-solution

主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

尊敬的所有人

我的一位客户希望开发 USB 矩阵交换系统,系统功能要求如下。

多个 USB 输入切换到多个 USB 输出,但同时只有一对一通信(我的意思是一个输入只能对应一个输出,输出端口是可选 的)。除此之外,数据通信是双向的。

 是否有任何好的解决方案???

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您正在寻找无源多路复用 器、我认为 HD3SS3212应该适合您对 USB 3.1应用的需求。