This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300/TPD6S300A/TPD8S300有何不同?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680045/tpd6s300-what-is-the-different-between-tpd6s300-tpd6s300a-tpd8s300

器件型号:TPD6S300
主题中讨论的其他部件:、 TPD8S300

您好、TPD6S300/TPD6S300A/TPD8S300之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stacey:

    请查看下面的差异:

    TPD6s300:6通道保护-对 CC1、CC2、SBU1、SBU2上的 VBUS 短路。 此外、D+/D-上还具有2通道保护(其中一个可能会使 Type-C 连接器引脚上的 D+/D-节点短路)

    TPD8s300:8通道保护- 对 CC1、CC2、SBU1、SBU2上的 VBUS 短路。 此外、在所有四个连接器引脚上的 D+/D-上提供4通道保护。  

    对于 TPD6s300A、尚未进行 RTM、我们无法提供有关此器件的详细信息。 我相信 RTM 日期是为2018年第3季度设定的(这可能会有变化)。 敬请访问 我们的电路保护页面、了解最新更新: http://www.ti.com/interface/circuit-protection/application-specific-port-protection/overview.html

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"