This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:消耗电流是多少?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678808/pci2050b-how-much-is-consumption-current

器件型号:PCI2050B

您好、支持团队、

您能告诉我 PCI2050B 的消耗电流吗?
我无法在数据表中找到它。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、

    以下有关数据表中电流的信息是否不是您要查找的信息?

     此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anyiam-San、您好!

    我想知道的不是输入电流、而是电源电流、如 IDD、
    数据表上是否有说明?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    电流消耗取决于总线速度以及连接的次级器件的数量和类型。 以下是一些条件下的典型总 ICC:
    对于 Vcc = 3.3V、P_VCCP = 5.0V、S_VCCP = 5.0V:
    主总线:33MHz /次总线:33MHz /电源状态 D0:40mA (无负载)/90mA (第二条总线上两个负载)
    主总线:66MHz/辅助总线:66MHz/电源状态 D0:88mA (无负载)/ 117mA (第二条总线上有两个负载)

    对于 Vcc = 3.3V、P_VCCP = 3.30V、S_VCCP = 5.0V:
    主总线:33MHz /次总线:33MHz /电源状态 D0:68.3mA (无负载)


    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anyiam-San、您好!

    感谢您的信息。
    这些对我非常有帮助。

    我将使用它们作为参考。

    此致、
    M. Tachibana