This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:如果 TLK10002可由8个单芯片微型计算机?控制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677267/tlk10002-if-tlk10002-can-be-controlled-by-eight-single-chip-microcomputer

器件型号:TLK10002

1、    8  个单芯片的 IO   是否模拟 MII?

、TLK10002 可由8个单芯片微型计算机控制、则为2 μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能进一步澄清您的问题吗? 方框图会有所帮助。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否已解决此问题? 如果您仍需要此信息、请澄清您的问题并提供方框图。 谢谢。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我现在要关闭这个线程。 如果您提供附加信息、则会重新打开。

    此致、
    亚塞尔