This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:有关 RS232标准的一个问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679061/trs3243-one-question-about-rs232-standard

器件型号:TRS3243

您好!

剂量标准 RS232接口 支持热插拔功能? RS485呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    许多 RS-232或 RS-485收发器 IC 可能支持热插拔、方法是确保其总线 IO 在完全通电之前具有高阻抗、并且可以正常加电而不会出现毛刺脉冲、但我不知道 TIA/EIA 标准通常会解决这一问题。 我建议您务必查阅各个器件的数据表。 如果您对特定器件有任何疑问、请告诉我、我可以尝试帮助您解决此问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    TRS3243是否支持热插拔? 如果不能的话。 您能建议一个合适的选项吗?

    谢谢。
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    是的、此器件可热插拔。 它被设计成在未通电时在 RS-232信号线路上具有极低的泄漏电流、因此在插入时不会对系统产生太大的影响。 如果可能、我建议在/FORCEOFF 引脚上放置一个下拉电阻器、然后在系统完全通电并准备好进行通信后将其驱动为高电平;这样一来、在系统启动期间 DIN 引脚上可能出现的任何毛刺脉冲都不会在 RS-232线路上显示。

    此致、
    最大