This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:FPD 侧的阻抗

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679373/ds90ub934-q1-impedance-on-fpd-side

器件型号:DS90UB934-Q1

你(们)好,先生  

1. FPD 端的所有布线阻抗对于单端应用来说都是50欧姆,是否正确?

2.我对"作为次要优先级、使用差分100 Ω 特性阻抗松散地耦合走线"感到困惑。  

这意味着 FPD 端的单端肉50欧姆、差动肉100欧姆、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于单端/同轴电缆、特征阻抗应为50欧姆。 对于差分/STP、差分阻抗应为100欧姆。