请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65986
您好!
客户目前正在使用开发板以5V 和3A 通过 USB-C 连接为所有器件供电、但是他们需要协商12V 和3A 以为器件供电。 他们希望更改电源的连接器以匹配 TI 评估板。 他们已经找到了要匹配的确切的女性器件、但现在需要找到男性器件。
他们需要找到适合 TPS65986上 J4桶形插孔电源连接器的电源。
我们是否有关于他们可以使用什么来解决此问题的建议?
提前感谢、
Craig