This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142 I2C 端口能否与1.8V I/O 配合使用?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679737/tdp142-can-tdp142-i2c-port-use-with-1-8v-i-o

器件型号:TDP142

尊敬的 TI Sirs。


我是一名原理图设计人员。
我们使用 TDP142开始设计。
我们选择的 FPGA 器件仅具有1.8V I/O。


我可以使用具有1.8V I/O 的 TDP142的 I2C 端口吗?


谢谢!
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 I2C_EN 引脚悬空、从而将 TDP142 I2C 置于1.8中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    此图像来自数据表第6页。

    1.什么是 V (i2c)电压?
    2.数据表未描述 V (i2c)引脚。
      哪个引脚是 V (I2C)电源引脚?

    此致、

    原神

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. V (I2C)为1.8V 或3.3V、具体取决于 I2C_EN 的设置。
    2.没有 V (I2C)引脚。