This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:PCIe 主链路+/-只能在输出侧进行交换吗?

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679456/ds80pci810-can-pcie-main-link---swap-only-in-output-side

器件型号:DS80PCI810

大家好、

我们使用 DS80PCI810作为 PCIe 转接驱动器。

要解决布局布线问题、PCIe 主链路+/-能否仅在输出侧进行交换? 还是需要同时交换输入侧和输出侧?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、可以仅在一端进行交换  指定 PCIe 链路能够处理极性反转。

    此致、

    Lee