This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6201EA:输入结构/接口

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, TLK6201EA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679725/tlk6201ea-input-structure-interface

器件型号:TLK6201EA
主题中讨论的其他器件:DS15BA101

我们将 DS15BA101的输出与数据表中的建议类似(图3 、http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds15ea101.pdf )连接到 TLK6201EA 的输入端。 是否需要在 TLK6201EA 的交流电容器之前使用100 Ω 终端? TLK6201EA 的输入端接结构是什么? 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    无需100欧姆端接。  TLK6201在每个高速输入上都有一个连接到 GND 的内部50 Ω 终端。

    此致、

    Lee