This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:10GbE 收发器和 PHY

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, 66AK2H14, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679363/tlk10232-10gbe-transceiver-and-phy

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: 66AK2H14DS110DF111

大家好、我计划使用66AK2H14 ARM+DSP 上的10GbE 端口、并在选择收发器时需要帮助。 我查看的是 TLK10232 、但 ARM+DSP 是 XFI、TLK10232 是 XAUI。 有没有人能帮我找到合适的收发器、甚至可以使用的 PHY?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    66AK2H14具有两个10 GigE 端口、其中一个端口我要连接到 SFP+连接器、以便能够连接到 PC。 我要穿过 VPX 背板的另一个端口、然后连接到 FPGA。 我认为我找到了一个很好的 PHY 器件#BCM8727、但这不会涵盖背板的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    TLK10232原则上可以连接到光学模块以及背板。 但是、对于光纤链路链路协商而言、链路协商并不可靠、您可能需要禁用自动协商和链路协商、并手动配置器件或在 TLK10232 (例如 DS110DF111)之前使用重定时器。

    此致、
    相位