This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:具有 ESD 保护解决方案

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31E, SN65C1167E, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679461/am26c31-with-esd-protection-solution

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31ESN65C1167ESN65C1168E

大家好、

我们是否拥有具有 ESD 保护解决方案的 AM26C31?

例如 AM26LV31E 性能、但需要在5V 工作电压下工作。

AM26LV31E 低压高速四路差分线路驱动器
具有±15kV IEC ESD 保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安娜

    遗憾的是、我们没有 AM26C31的高 ESD 版本。  您的客户可能会考虑双驱动器和双接收器 SN65C1167E 和 SN65C1168E。

    此致、

    Hao